This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:欠压锁定问题。

Guru**** 2514555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169053/tps54331-under-volt-lockout-problem

器件型号:TPS54331

您好!

我已经使用 TPS54331设计了降压电源。 它会像其顶部那样转换电压。  也是如此。 我在 EN 上使用了一个用于 UVLO 的分压器、电压为11V。 现在、电路在11V 时打开、但当我将电压降至11伏以下时、它不会关闭、而是在大约10.2V 时关闭、有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    这是 由使能阈值的迟滞引起的。  

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    感谢您的回复。 明白了。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    使能迟滞用于避免 EN 电压稍有变化时反复上电/断电。

    因此、EN 导通/关断的不同电压很常见。 是否要在11V 时同时打开/关闭? 这是无法实现的。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,
    感谢您的快速响应、但如果我能使这种差异稍微降低一点、这将有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    EN 阈值在内部设置、无法更改。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    您可以使用以下公式计算加电/断电点。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    我面临 UVLO 的另一个问题、在 EN 引脚上、我在不同电路板中的电阻分压器使用相同值的电阻器、但所有电阻器都在不同的电压电平下打开、 假设一个电路板在12.6V 电压下开启 TPS54331器件、在11.5V 电压下关闭、现在在另一个具有相同电阻、相同值且无容差的器件中进行测试时、它在12V 电压下开启、在11.3V 下关闭。 有人能解释为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    这是由差分器件的 IP 和 IH 的变化以及电阻器的精度造成的。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby