This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157的定制电路设计检查

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173539/lm5157-custom-circuit-design-check-for-lm5157

器件型号:LM5157

您好!  

我根据其评估板设计了 LM5157电路。 输入电压调节为5V、输出为12V 1 - 1.2A  

我对一些组件进行了一些更改。 该组件附近的红色文本是评估板值  

  •  新的电阻器值是否适用于 UVLO?
  • 我不会使用 PGOOD、是否可以使该引脚悬空?
  • 在评估板中,C65的额定电压为100V。 我可以使用50V 额定电压0402电容器吗?
  • 在评估板中,额定电压为16V。 我可以使用10V 额定电压的电容器吗?
  • 对于 L20电感器,我可以使用2.2uH 而不是1.5uH (电感器的器件型号:SRP1265A-2R2M)
  • 我为 FB 选择了新的电阻器。 FB 电阻器是否适用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    要获取外部值、您还可以使用快速入门计算器、该计算器可在产品页面上找到:

    LM5157数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    如果未使用 PGOOD、则应将其连接到 GND 或使用上拉至 VCC。

    对于 RUVLO、lo = R52、这将提供100k 的数据(请参阅 快速入门计算器)

    两个较低的电容器额定值都应该正常

    FB 电阻器正常。

    使用2.2uH 电感器应该可以、但  如果您获得应用所需的所有参数、请查看快速入门计算器。

    此致、

     Stefan