请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5157 您好!
我根据其评估板设计了 LM5157电路。 输入电压调节为5V、输出为12V 1 - 1.2A
我对一些组件进行了一些更改。 该组件附近的红色文本是评估板值
- 新的电阻器值是否适用于 UVLO?
- 我不会使用 PGOOD、是否可以使该引脚悬空?
- 在评估板中,C65的额定电压为100V。 我可以使用50V 额定电压0402电容器吗?
- 在评估板中,额定电压为16V。 我可以使用10V 额定电压的电容器吗?
- 对于 L20电感器,我可以使用2.2uH 而不是1.5uH (电感器的器件型号:SRP1265A-2R2M)
- 我为 FB 选择了新的电阻器。 FB 电阻器是否适用?