Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ77207, BQ7718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77207 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
你(们)好
我正在使用 BQ40Z80设计6S1P 电池组。
在此过程中、我需要使用次级保护器 IC BQ77207。此 IC 是支持7s 配置的次级保护器 IC。
该 IC 是否可与 BQ40Z80 IC 配合使用、输出是否可连接到保险丝驱动 N 沟道 FET
希望您能尽早回复。
此致
最大