This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:BQ77207 IC

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ77207, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173239/bq77207-bq77207-ic

器件型号:BQ77207
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

你(们)好

我正在使用 BQ40Z80设计6S1P 电池组。

在此过程中、我需要使用次级保护器 IC BQ77207。此 IC 是支持7s 配置的次级保护器 IC。

该 IC 是否可与 BQ40Z80 IC 配合使用、输出是否可连接到保险丝驱动 N 沟道 FET

希望您能尽早回复。

此致

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您应该能够将 BQ77207用作 BQ40z80的次级保护器。   我对您希望如何根据问题措辞配置 N-MOS 保险丝驱动器的连接感到有点困惑、但您应该能够使用 BQ77207或 BQ40z80来熔断保险丝。

    BQ40z80 EVMUG 中的第5.2节甚至提供了一个原理图、说明了如何将监测计与另一个保护器 BQ7718配合使用以进行保险丝和 FET 控制。  这可以帮助您了解如何使用或逻辑、从而允许保护器或监测计控制保险丝。  以下链接: bq40z80EVM 锂离子电池组管理器(TI.com)

    最棒的

    Andria