This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于电感器选择

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786317/ucc28064a-about-selection-of-inductor

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC28063

您好!

我正在考虑使用 UCC28064A 器件。
在此范围内、我想问您一个有关如何选择电感器的问题。
UCC28063数据表中描述的电感器选择方法使用 VIN_min
我认为这是一个一般的想法。
另一方面、在 UCC28064A 的数据表中、选择了电感值较小的电感器。
这种思维方式有何区别?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果为给定的 fMIN 绘制所需的电感、您将看到所需的电感显示了给定 fMIN 的变化。 最小电感可能在低压线路或高压线路上。 因此最好检查两端以确保。