请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 主题中讨论的其他器件: UCC28063
您好!
我正在考虑使用 UCC28064A 器件。
在此范围内、我想问您一个有关如何选择电感器的问题。
UCC28063数据表中描述的电感器选择方法使用 VIN_min
我认为这是一个一般的想法。
另一方面、在 UCC28064A 的数据表中、选择了电感值较小的电感器。
这种思维方式有何区别?
在此范围内、我想问您一个有关如何选择电感器的问题。
UCC28063数据表中描述的电感器选择方法使用 VIN_min
我认为这是一个一般的想法。
另一方面、在 UCC28064A 的数据表中、选择了电感值较小的电感器。
这种思维方式有何区别?
此致、