This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021212D:实现应用电路

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP021212D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785449/dcp021212d-implementing-an-application-circuit

器件型号:DCP021212D

您好!  

 DCP02的数据表第17页中有一些电阻器。 (R1 ~ R8)

这些电阻器的用途是什么?

我是否需要在应用电路中添加此类电阻器?

我希望在配置为输出24V 的 DCP021212D 之后从 LDO 获得稳定电压(22V)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jongkap,

    我相信、您在相应的正负输出和输出侧公共端看到的电阻器是为了说明负载电阻器。 对于24V 输出隔离式解决方案、您需要使用 DCP0212D 并在隔离式电源模块的正负输出端子之间连接负载电路。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我测试了一个电路、如下所示。 (VCC22V_ISO 上无负载)

    首先、我在没有 R77的情况下测试了该电路。  

    U34很快 就停止了工作。 我想原因是 U34的最大输入电压为36V、但 VCCRAW_ISO 显示超过39V。

    然后、我插入了 R77并进行了测试。  

    VCCRAW_ISO 显示大约29V、U34正常工作。

    问题1.   抑制 DCP02输出的方法、这是负载电阻器的用途吗?

    问题2. 对于负载电阻器、10k 是否正常? 或者是否有任何推荐值或公式可用于计算?

    问题3. 如果我需要更大的电流能力、我将使用下面的电路。 您会回顾一下该电路吗?

    问题4. 顺便说一下、正确的输出电容器连接是什么? 如果它是"2"、COM 可以保持浮动?

    问题5. 我想问、是否有"单芯片"解决方案可输出隔离和调节的20 ~ 24V 电压、高达200mA 电流、并可替代我的电路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongkap,

    数据表中显示的电阻器是向输出施加预负载所需的负载电阻器。

    从客户的原理图中、让他们用2Kohm 替代 R77以应用10%的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    1.您能告诉我 DCP02为什么需要预载吗? 我在数据表中没有看到任何有关预载的评论。

    2、它必须是10%? 似乎很需要散热和大尺寸电阻器。

    3.您是否会在我之前的帖子中回答问题4? 数据表的图11显示了 DCP02--P(U)部件,而不是 DCP02--DP (U)部件

    4.你会在我之前的帖子中回答 Q5吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongkap,

    1.需要预载以满足器件的负载调节要求。   该器件未经过调节、没有输出侧向控制器提供反馈。

    2.是的、需要10%的负载来确保输出电压不会过高并满足器件的负载调节要求。

    正确的输出电容器连接是器件#1。

    不可以、我们不提供4W 的单器件解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    在本例中、我将使用 LDO TPS7A4901来获得稳压输出。 然后、如果 DCP02的输出低于 LDO 的最大输入、是否可以使用较小的预载(例如10k)?

    2W 的单器件解决方案如何?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jongkap,
    任何预载都将有助于使输出电压降低到大于空载的水平。 但是、10%时是我们对负载调节进行规格的最小值。 从 DCP02为 TPS7A4901供电会消耗一些电流、但可能需要额外的负载。
    DCP021212D 支持2W。