Other Parts Discussed in Thread: DCP021212D
您好!
DCP02的数据表第17页中有一些电阻器。 (R1 ~ R8)
这些电阻器的用途是什么?
我是否需要在应用电路中添加此类电阻器?
我希望在配置为输出24V 的 DCP021212D 之后从 LDO 获得稳定电压(22V)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DCP021212D
您好!
DCP02的数据表第17页中有一些电阻器。 (R1 ~ R8)
这些电阻器的用途是什么?
我是否需要在应用电路中添加此类电阻器?
我希望在配置为输出24V 的 DCP021212D 之后从 LDO 获得稳定电压(22V)。
谢谢。
你好、Jimmy、
我测试了一个电路、如下所示。 (VCC22V_ISO 上无负载)
首先、我在没有 R77的情况下测试了该电路。
U34很快 就停止了工作。 我想原因是 U34的最大输入电压为36V、但 VCCRAW_ISO 显示超过39V。
然后、我插入了 R77并进行了测试。
VCCRAW_ISO 显示大约29V、U34正常工作。
问题1. 抑制 DCP02输出的方法、这是负载电阻器的用途吗?
问题2. 对于负载电阻器、10k 是否正常? 或者是否有任何推荐值或公式可用于计算?
问题3. 如果我需要更大的电流能力、我将使用下面的电路。 您会回顾一下该电路吗?
问题4. 顺便说一下、正确的输出电容器连接是什么? 如果它是"2"、COM 可以保持浮动?
问题5. 我想问、是否有"单芯片"解决方案可输出隔离和调节的20 ~ 24V 电压、高达200mA 电流、并可替代我的电路。
谢谢。