This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:限流应用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786184/tps27s100-current-limiting-application

器件型号:TPS27S100

您好!

我的客户正在寻找具有电流限制功能的高侧电源开关解决方案。 您能否评论 TPS27S100是否适合该应用?

设计要求:

工作电压:20V

2.可编程电流限制阈值:4.5A 和6.75A

3.当达到电流限制阈值时,输出电流被钳制,输出电压下降。

此致、

陈兰迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy-


    只要直流电流低于3A 至4A、TPS27S100就应该非常适合此应用、并且能够满足所有这些要求! 我一定会向您的客户推荐此部件。 如果您有其他与客户相关的问题、请发送电子邮件至 alec.forbes@gmail.com

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    如果标称直流负载电流高于4A、该怎么办? 即6.75A (max)、电流限制阈值设置为6.75A。 还有其他替代解决方案吗?  

    此致、

    陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy-

    最大直流电流是6.75A 还是所需的电流限制设定值是6.75A? 这两个值之间必须存在差异、因为需要一些裕度来避免误跳闸。 如果器件实际需要6.75A 直流电流、最佳选择将是 TPS4H160、所有通道并联、因此有一个等效的40m Ω 开关。 本文档详细介绍了以下内容: http://www.ti.com/lit/an/slva949/slva949.pdf

    如果您需要更低的导通电阻、我们提供了 TPS1HA08、它可以钳制过流事件、但将固定电流限制在20A。 如果您需要可调节电流限制、TPS2HB16可输出6.75A 电流并具有可调节电流限制、但如果发生过流、则会关闭输出而不是钳制电流。

    希望这些选项中的一个适合您、如果有任何后续问题、请告诉我。

    谢谢、

    阿尔茨