您好!
我的客户正在寻找具有电流限制功能的高侧电源开关解决方案。 您能否评论 TPS27S100是否适合该应用?
设计要求:
工作电压:20V
2.可编程电流限制阈值:4.5A 和6.75A
3.当达到电流限制阈值时,输出电流被钳制,输出电压下降。
此致、
陈兰迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Randy-
最大直流电流是6.75A 还是所需的电流限制设定值是6.75A? 这两个值之间必须存在差异、因为需要一些裕度来避免误跳闸。 如果器件实际需要6.75A 直流电流、最佳选择将是 TPS4H160、所有通道并联、因此有一个等效的40m Ω 开关。 本文档详细介绍了以下内容: http://www.ti.com/lit/an/slva949/slva949.pdf。
如果您需要更低的导通电阻、我们提供了 TPS1HA08、它可以钳制过流事件、但将固定电流限制在20A。 如果您需要可调节电流限制、TPS2HB16可输出6.75A 电流并具有可调节电流限制、但如果发生过流、则会关闭输出而不是钳制电流。
希望这些选项中的一个适合您、如果有任何后续问题、请告诉我。
谢谢、
阿尔茨