This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:如何更改'反相降压转换器#39;更改为"#39;同相降压转换器#39;?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786283/tps63710-how-can-i-change-inverting-buck-converter-to-non-inverting-buck-converter

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS62147

你(们)好

我想将 TPS63710用于'Vin:12V、Vout:2.5V'(非负输出电压)

我之所以使用该模型、是 因为它是反相降压转换 器、是因为该模型具有非常低的输出纹波。

我不想使用 LDO 后置开关稳压器。

如何将"反相降压转换器"更改为"同相降压转换器"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    无法使用该器件生成正电压。

    TPS62147/8具有强制 PWM 模式、这也可通过禁用省电模式来产生更低的纹波。 您可以接受多少纹波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐、让我试试这个型号"TPS62147]