Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS62147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63710 主题中讨论的其他器件: TPS62147
你(们)好
我想将 TPS63710用于'Vin:12V、Vout:2.5V'(非负输出电压)
我之所以使用该模型、是 因为它是反相降压转换 器、是因为该模型具有非常低的输出纹波。
我不想使用 LDO 后置开关稳压器。
如何将"反相降压转换器"更改为"同相降压转换器"?