This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:LMZM33606 FB 电压问题

Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785428/lmzm33606-lmzm33606-fb-voltage-issue

器件型号:LMZM33606

尊敬的  

我检查 了 LMZM33606的数据表,发现 FB 电压为1.006V (典型值),外部组件值的计算基于 VFB=1V,但我也在测试设置说明中发现 VFB=1.5V  

请查看图片

我是否错过某些硬件设置可能会更改 VFB 值?

我的客户还测试了 VFB 的电压、结果是1.5V。 那么、哪一个描述是正确的

请帮帮我  

BR

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    LMZM33606的基准设置为在1V 左右调节、如您在数据表中所见。

    您看到的1.5V 反馈电压用于检查器件的 Iq 电流。 为了使器件进入非开关状态、反馈电压从外部拉至1.5V、并以这种方式测量静态电流。 在开关状态下、LMZM33606不应在反馈引脚上看到1.5V 电压。

    您可以使用 LMZM33606EVM 轻松进行测试、 以更好地了解电源模块的运行情况。 并与客户的电路进行比较

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    感谢您的回复、Pls 在下面看到了客户的回路

    我把客户电路和参考设计进行了比较, 没什么特别 的。

    现在客户反馈是 他们在理论上希望输出7.5V 电压, 由于 FB 是1.5V,原因不明,因此输出电压达到14V。

    他们有两个测试部分。一个是 PGND 和 Vout 之间的短路,另一个是输出14V。 那么我的意思是,是否有一些硬件设置可能会导致芯片进入“模式”,就像“非切换模式”?

    谢谢  

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    您所连接的原理图看起来正常。 正如您所说的、没有什么特别的。 它会为7.5V 输出电压应用折叠典型的标准组件值。

    没有任何硬件会导致器件处于非开关模式。 我认为这种情况的唯一方法是在反馈或 VOUT 被外部上拉时。 7.5V 输出的下游是否有任何电压可将电压拉高至14V?

    您提到的两个部件听起来像是故障部件。 客户的应用是什么?他们的输入源和负载是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jimmy

    我将继续关注此案,感谢你的答复。

    BR、

    Leon.Liu