Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS7A85A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74401 主题中讨论的其他器件: TPS7A85A
你(们)好
我们使用 TPS74401将1.23V 转换为1.03V 输出。 估计的最大负载电流为3.05A。 略高于74401的3A 额定值。 我们不希望在公司库中引入新的4A/5A LDO。
74401是否可以支持3.05A?硬件设计注意事项?谢谢,、我们度过了愉快的周末。