This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:74401能否支持3.05A 负载电流?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74401, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785503/tps74401-can-74401-support-3-05a-load-current

器件型号:TPS74401
主题中讨论的其他器件: TPS7A85A

你(们)好

我们使用 TPS74401将1.23V 转换为1.03V 输出。 估计的最大负载电流为3.05A。  略高于74401的3A 额定值。 我们不希望在公司库中引入新的4A/5A LDO。

74401是否可以支持3.05A?硬件设计注意事项?谢谢,、我们度过了愉快的周末。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    请务必注意、TPS74401的设计、测试和特性是最大输出电流为3A。 由于您的应用将超出此区域、因此您可能实现或不实现数据表中所述的性能。

    由于您的余量低(输入电压-输出电压)、您的应用有可能进入压降状态。

    我们强烈建议使用额定电流高于3.05A 的 LDO、例如 TPS7A85A。   

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我再次检查、我们在多种配置中使用74401、例如1.23V->1.03V 和3.5V->3.3V、所有74401的 V_BIAS 都是5V、VQFN 封装、因此在3A 负载下 VDO 最大值为195mV。 我认为应该可以。
    我看一下 TPS7A85A、它的 VDO (max)大于0.2V、遗憾的是、我们的 Vin 无法更改、因此我们只能选择74401等非常低的 VDO LDO、我们选择 Vin-Vout=0.2V 以最大程度地降低 LDO 的功率损耗。
    现在返回到3.045A 问题。 我们可能需要调整负载分配、以将单个74401的负载降低到3A 以下。
    再次感谢。