This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250 - EN1、EN2和 Vdpm。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786054/bq24250-bq24250---en1-en2-and-vdpm

器件型号:BQ24250

对于我的项目、我尝试了不同的充电芯片、我对 BQ24250 IC 有疑问:

1) 1) Vdpm 值是否需要由电阻器 R1和 R2设置、或者该值是否由寄存器#5中的 B0-B2位设置?


2) 2)引脚 EN1和 EN2 -它们上的电平不影响充电电流、原因是什么? 因为我通过 I2C 总线配置了 IC?

3) 3)我是否正确理解 BQ24250无法确定充电器类型、并且不需要使用 B4位(DPDM_EN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marta、

    关于1、默认值由 VDPM 电阻器设置(取决于 EN1/EN2设置)、但您可以使用 I2C 寄存器从这些值进行更改。

    关于2、EN1/EN2设置输入电流限制默认值、但可以使用 I2C 寄存器覆盖这些值。

    关于3、BQ24250没有 D+/D-引脚、因此 B4不起作用。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、谢谢。
    这意味着写入芯片寄存器的参数优先于默认由引脚上的电阻器和电平设置的值、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马拉特

    是的、没错。 请记住、为了防止返回默认参数、需要定期写入或禁用看门狗计时器。

    此致、
    Jeff