请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 对于我的项目、我尝试了不同的充电芯片、我对 BQ24250 IC 有疑问:
1) 1) Vdpm 值是否需要由电阻器 R1和 R2设置、或者该值是否由寄存器#5中的 B0-B2位设置?
2) 2)引脚 EN1和 EN2 -它们上的电平不影响充电电流、原因是什么? 因为我通过 I2C 总线配置了 IC?
3) 3)我是否正确理解 BQ24250无法确定充电器类型、并且不需要使用 B4位(DPDM_EN)?