This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:TPS22975开/关问题。

Guru**** 2619835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785903/tps22975-tps22975-on-off-question

器件型号:TPS22975
主题中讨论的其他器件: TPL7407LA

尊敬的 TI 团队:

继续使用 TPS22975的 ON 引脚打开/关闭。

100ms 打开/ 100ms 关闭(PWM 波形/ 频率尚未确定。)

输入电压:3.7V,负载:峰值4A,平均1.5A

我想知道反复打开和关闭是否会导致问题。

我想知道在设计上是否有需要注意的地方。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、  

    感谢您与 E2E 联系!

    TPS22975在反复打开/关闭器件时不会出现任何问题。 但是、由于 TPS22975具有受控的压摆率、因此很难在较高频率下使用完美的方波对器件进行 PWM。 您期望频率的速度有多快?

    我还建议查看我们的低侧驱动器、例如 TPL7407LA。 对于频率更快的解决方案而言、这可能是更好的选择。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。