Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPL7407LA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22975 主题中讨论的其他器件: TPL7407LA
尊敬的 TI 团队:
继续使用 TPS22975的 ON 引脚打开/关闭。
100ms 打开/ 100ms 关闭(PWM 波形/ 频率尚未确定。)
输入电压:3.7V,负载:峰值4A,平均1.5A
我想知道反复打开和关闭是否会导致问题。
我想知道在设计上是否有需要注意的地方。
谢谢。