This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:空载时输出异常

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785085/ucc256302-abnormal-output-when-no-load

器件型号:UCC256302

我正在使用 UCC256302调试 LLC 电路。

轻负载(100mA)时 、24V 输出和突发模式正常。

无负载时、输出为17.6V、VCC 电压为14.3V。

低侧 MOS 驱动器是连续模式、占空比为10%、频率为6.4kHz。

您能给我一些建议吗? 导致问题的原因是什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的联系。 我已回复了您发送的有关此主题的电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    如果您需要有关这方面的进一步帮助、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫