请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256302 我正在使用 UCC256302调试 LLC 电路。
轻负载(100mA)时 、24V 输出和突发模式正常。
无负载时、输出为17.6V、VCC 电压为14.3V。
低侧 MOS 驱动器是连续模式、占空比为10%、频率为6.4kHz。
您能给我一些建议吗? 导致问题的原因是什么? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.