This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611问题

Guru**** 2557100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784479/lm2611-the-issue-of-lm2611

器件型号:LM2611

您好!

我们参考 设计中 LM2611数据表的软星原理图、电压从12V 升至12.8V (输入12V 和输出12.8V)、

PCB 在上电时短路、您能帮我们检查原理图并向我们提供建议吗?谢谢?

您的参考电路原理图

E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5973882:

    您提到电压从输入端的12V 升至输出端的12.8V。 这是您观察到的故障吗? 您的原理图显示-13V 为输出电压、因此我希望这是您所需的输出电压、对吧?

    与图32相比、我可以发现的区别是、CUK 电容器 C287在数据表中的示例中为1uF、在原理图中为2.2uF、但我不希望这会导致问题。
    您使用的是耦合电感器还是2个单独的电感器? (我也希望这不会对您的简短描述造成问题。)

    您展示了多少块 PCB? 这可能是 PCB 的生产问题吗?
    您是否看到过硬短路或浪涌电流过大、导致输入电压下降?

    移除 R220时问题是否消失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的快速回复。

    下面是您的问题答案:

    首先、    我们测量的输出电压为-12.8V、R222为100K、R223 为11K、我们 想 知道输出电压(-12.8V)是否合理?  

     我们在数据表中找不到基准。

    其次、我已将 C287的电容更改为1uF、没有任何帮助。

    第三,我使用 fxc0630-220m /22UH/ 4A,它集成形成大电流贴片功率电感器, 尺寸为 7*7*3mm。

    第四、  电路在通电时短路、这与 PCB 无关。

    第五、移除 R220没有帮助、我已断开连接并尝试无负载。

    电感如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5973882:

    很抱歉、我对您遇到的问题有点困惑。

    1.-12.8V 似乎是可以的、因为如果我使用给定的-1.23V 反馈电压和电阻器进行计算、我会得到-12.4V。 电压差异可能由电阻分压器引起。 数据表中提到、建议使用50kOhm 以下的值。

    2.您提到打开电源时有短路。 这到底意味着什么。 输入端的电流是否比您预期的要大? 您有多少电路板显示出问题?

    当您移除从/SHDN 连接到 VOUT 的启动电容器时、它是否会改变电路的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、
    感谢您的评论、我想首先检查原理图和材料质量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5973882:

    因此,我现在将结束本次讨论。 如果您有更多信息、请在此主题中再次发布、或者在锁定此主题时启动新主题。