您好!
我们参考 设计中 LM2611数据表的软星原理图、电压从12V 升至12.8V (输入12V 和输出12.8V)、
PCB 在上电时短路、您能帮我们检查原理图并向我们提供建议吗?谢谢?
您的参考电路原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brigitte、
非常感谢您的快速回复。
下面是您的问题答案:
首先、 我们测量的输出电压为-12.8V、R222为100K、R223 为11K、我们 想 知道输出电压(-12.8V)是否合理?
我们在数据表中找不到基准。
其次、我已将 C287的电容更改为1uF、没有任何帮助。
第三,我使用 fxc0630-220m /22UH/ 4A,它集成形成大电流贴片功率电感器, 尺寸为 7*7*3mm。
第四、 电路在通电时短路、这与 PCB 无关。
第五、移除 R220没有帮助、我已断开连接并尝试无负载。
电感如下图所示:
您好、user5973882:
很抱歉、我对您遇到的问题有点困惑。
1.-12.8V 似乎是可以的、因为如果我使用给定的-1.23V 反馈电压和电阻器进行计算、我会得到-12.4V。 电压差异可能由电阻分压器引起。 数据表中提到、建议使用50kOhm 以下的值。
2.您提到打开电源时有短路。 这到底意味着什么。 输入端的电流是否比您预期的要大? 您有多少电路板显示出问题?
当您移除从/SHDN 连接到 VOUT 的启动电容器时、它是否会改变电路的行为?