This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:VIN 低于4V 时不启动

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783212/tps63070-not-starting-at-vin-below-4v

器件型号:TPS63070

您好!

我已将 TPS63070集成到我的设计中、详细信息如下

VIN= 3.5V (锂离子电池)/太阳能3.5W/6V

负载=<200mA

VOUT (设置):5.5V、使用可编程电阻器。

当我使用锂离子电池向它馈入大约3.3V 的输入电压时、我无法看到输出端的电压、当我开始将电压上升到接近4.0V 后、我可以在输出端子上看到输出5.5V。

根据数据表中的规格、它应该能够在输入电压低于2V 时开始馈送输出电压、

我可能需要做什么修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayla、

    TPS63070启动所需的最小电压为3V。器件运行后、输入电压可降至2V

    该器件应在3.3V 电压下启动。为了正确启动、输入电源和 VIN 引脚之间的阻抗必须尽可能低。 请向我们展示:
    -启动期间的示波器图(输入电压和输出电压)
    -原理图

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ayla、

    由于您没有回答、我希望您可以解决您的问题。 如果不是、请在下面添加另一个帖子、如果此帖子已锁定、请启动新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brigitte、提醒您、我将在+3V 时执行测试、并将尽早通知您。