请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 您好!
我已将 TPS63070集成到我的设计中、详细信息如下
VIN= 3.5V (锂离子电池)/太阳能3.5W/6V
负载=<200mA
VOUT (设置):5.5V、使用可编程电阻器。
当我使用锂离子电池向它馈入大约3.3V 的输入电压时、我无法看到输出端的电压、当我开始将电压上升到接近4.0V 后、我可以在输出端子上看到输出5.5V。
根据数据表中的规格、它应该能够在输入电压低于2V 时开始馈送输出电压、
我可能需要做什么修复?