This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:LM25085电路升温

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785667/lm25085-lm25085-circuit-heating-up

器件型号:LM25085

您好!

我们在设计中使用了具有以下规格的 LM25085:

V_IN:24V (120W)

V_OUT:9V

电流消耗:5A

请参阅随附的 WEBENCH 设计报告。

我们所面临的问题是、当我们尝试消耗5A 电流@ 9V 时、电路板会大幅升温。 电感器和二极管的温度最高可达85-90度 C。我无法在此公共论坛中分享我们的原理图和布局。 请告诉我们您认为可能的原因。

谢谢、
Adeel M. e2e.ti.com/.../LM25085MY_5F00_12V_2D00_24VIN_5F00_9VOUT_5F00_10A.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adeel、

    输出电感器的 DCR 是什么? 尝试使用5m Ω 或更低的 DCR。 在10A 时,5m Ω DCR 会产生500mW 的 I2R 损耗。
    10A 时二极管的正向压降是多少? 选择正向压降较低的二极管,如 STPS30SM60D。

    您还可以参考以下适用于高输出电流应用的参考设计。

    http://www.ti.com/tool/pmp7821

    ----阿姆布雷什