请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 您好!
我们在设计中使用了具有以下规格的 LM25085:
V_IN:24V (120W)
V_OUT:9V
电流消耗:5A
请参阅随附的 WEBENCH 设计报告。
我们所面临的问题是、当我们尝试消耗5A 电流@ 9V 时、电路板会大幅升温。 电感器和二极管的温度最高可达85-90度 C。我无法在此公共论坛中分享我们的原理图和布局。 请告诉我们您认为可能的原因。
谢谢、
Adeel M. e2e.ti.com/.../LM25085MY_5F00_12V_2D00_24VIN_5F00_9VOUT_5F00_10A.PDF