This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27527:稳压器 UCC27527输入级

Guru**** 696470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27527, UCC27519, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783705/ucc27527-reg-ucc27527-input-stage

器件型号:UCC27527
主题中讨论的其他器件: UCC27519TINA-TI

你(们)好

我们希望使用 UCC27527将脉冲序列移动大约930nS。
建议的原理图-
我们的问题是 、虚线显示的保护5E (电流限制)和二极管(电压钳位)是否必要、或者是否可以将其删除?
谢谢、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、

    感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、是一名支持低侧驱动器的 AE。

    虽然钳位二极管是可选的、但它肯定不会受伤、在嘈杂的环境中、我至少会将其保留为占位符。

    关于电流限制5E、首先我想确认驱动器输出端的负载。 我提出的原因是、您只需在输入端使用220pF 接地的 RC 来实现脉冲序列延迟、同时考虑驱动器的传播延迟。

    此外、我建议为您的电源使用2个低 ESR 并联电容器;放置在非常靠近器件引脚的100nF 陶瓷表面贴装电容器和另一个表面贴装电容器(>=1uF)。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mamdou

    感谢您的快速回复。

    将电容器恢复到 GND 看起来更简单,但有一个问题。

    时域移位的值
    可能不会每次都保持一致。

    就像在上升脉冲期间一样,当电容器达到55%,即 Vth+,输出变为高电平。

    如果同时输入为低电平,则时间偏移仅为55%至38%。

    在该电路中,无论输入脉冲如何,它始终为100至38和0至55。

    调节输出负载,它非常低,一个10K。

    它主要用于短脉冲抑制,用于导通脉冲和关断脉冲。

    无论输入脉冲序列如何,该值都必须保持一致。

    如果您可以建议其他方法来实现这一点,我们将非常欢迎您的到来。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、

    感谢您提供更多信息。

    在我进一步研究此拓扑时、您能否提供此电路的预期波形/图来确保我捕获您的观点。
    您还使用什么来驱动输入信号?

    同时、我正在运行一些仿真、并将在24V-48小时内回复您。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mamdou

    感谢您的快速回复和对我的查询的持续关注。
    以下是我的答案:

    1.输入是来自 DSP 的 PWM 脉冲序列;缓冲和升压;
    0-15V;Rs < 100E;O/P 进入我们的 IGBT 驱动器;Rs > 10K。

    2.目标:终止小于预定宽度的脉冲;例如900nS;
    开/关;具有最小和最大宽度的保证限值。

    UCC27527实际上可能是出于此目的的超用户;
    任何具有相对较严格的 Vth+和 Vth-频带的施密特触发都足够了。

    3.我所说的有关将电容器返回 GND (而不是 O/P)的问题;
    对于较长的脉冲,转换电平为38%和55%(典型值),但由于 PWM 脉冲
    是异步的;想象一下在导通脉冲期间,电容充电到+15V;
    在 Vth+(大约55%);当 O/P 变为高电平时,脉冲变为低电平。
    电容将从55%开始放电到零;现在开始放电周期
    应为55%至38%;如果脉冲较长,则为100%至38%。

    将电容恢复到 O/P 可以避免这个问题;尽管这是以转换时小尖峰电流为代价的。

    我不确定 UCC27527的 O/P 阶段,因此这个查询。

    感谢您的持续关注

    此致
    Varunesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mamdou

    如果不要求太多,您还能评估一下
    CD4050 (单);CD4049 (双级联)和 CD40106 (双级联)
    与 UCC27527相比、该应用的性能如何?

    它们占用的空间较大,因此我们最初不能考虑。

    谢谢、此致

    Varunesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    请根据您对输入信号的描述和原理图找到所附的仿真。

    请注意、我使用的是 UCC27519而不是 UCC27527。 原因是输入/输出结构和输入阈值相似。  

    使用的仿真工具是 TINA-TI、您可以在下面下载、以防您没有该工具。

    但"反馈"电容器不会在输出端产生所需的延迟、如原理图所示。 UCC27527输出结构遵循并联内部 FET (NMOS/PMOS)连接到 VDD、NMOS 接地。 电容器基本上只是在驱动器的输入和输出之间保持相同的电势。  

    e2e.ti.com/.../UCC27519-Input-stage.TSC

    我建议模拟您决定使用的任何拓扑、以确保应用的预期结果。

    遗憾的是、对于您上面提到的逻辑器件、我无法发表评论、但是如果 UCC27527不再是一个选项、我一定会向相应的团队寻求进一步的帮助。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou  

    我必须感谢您的真诚努力。

    但是,您在模拟中错过了一个非常重要的元素。

    该系列 RES 4K7;与您的信号到 IN+串联。

    时间控制是 R*C。

    我曾尝试过 CD40106,但没有这些二极管和5E;

    带有预期结果;波形连接在您可以清楚看到的位置  

    转换点处的跳转。

    但是,如果没有这些保护元件,就无法确定其长期可靠性。

    我们仍然需要呼叫要使用的设备,我们需要双路;因此---27

    优先于---19。

    PL 在系列中使用4K7重新运行。

    另外;如果您可以向相应的团队查询 reg CD40106;CD4049/50,则可以使用 FWD

    感谢他们的评论

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    我也会将此查询转发给缓冲区团队。

    但我没有收到您的附件、您能否再次发布该文件?

    关于仿真、电阻器 R2与 Vin 串联、Vin 是根据您首次与我们共享的原理图发送到 IN+引脚的信号。  

    关于结果、我同意模拟可能会按预期工作、但我对长期可靠性/可持续性有疑虑。

    之前的仿真基于以下电路、R2与输入脉冲序列 Vin 串联、您能确认吗?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamdou  

    1. Sry 遗漏了波形。

    PL 发现以下内容相同。

    电阻和电容为4K7和220pF,使用的器件为 CD 40106 (两个级联的栅极)

    无二极管、无限流电阻器  

    如您所见;上升沿和下降沿的延迟均约为1000nS。

    但是;在上升沿;在转换时,输入确实跨越+15V 电源  

    在下降沿时;确实低于 GND;如预期  

    2.如果您使用 UCC27519/-27进行仿真,您将获得类似的结果。

      之前发送的原理图是正确的;但是当我看到您的 Sch 时,即输入系列电阻

      缺少;这就是您看到 O/P 跟踪输入的原因。

    由于多种原因,我们更倾向于 UCC275xx 而不是 CD40106。

      但是,可以考虑使用 CD4050。

    4.我们想确定保护性电流限制电阻器是否与电容串联;

      或 O/P MOS 的 Rdson 就足够了。

     此外,IN 输入是否受到转换时不可避免的过压和欠压保护?

    非常感谢、致以诚挚的问候

    Varunesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马马杜·奥普斯

    我真的很抱歉。
    您的 Sch 确实将4K7与我错过的输入串联。

    但是,您应该已经检查了 O/P wrt Vin 波形,而不是 wrt IN+。
    预计 O/P 将跟踪 IN+,但将延迟 Vin;时间限制为 R*C。

    抱歉在您的 Sch 上进行卷曲扫描时遗漏了该部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Varunesh、
    我看到您需要有关 CD4050的帮助。 您能否使用此器件型号和您的特定问题开始新的主题、以便我们将此讨论分开? 我认为这可能会使一切混淆、从我们的角度来看、这很难进行跟踪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    我明白你的观点!! 感谢您的指示。

    我已经更新了我的仿真、是的、我注意到了(最后!) 您所指的延迟非常接近您所需的值:下降910ns 和上升沿1.37us。 我还添加了一个电流表来监控"反馈环路"、以了解预期电流大小。 请注意、峰值电流似乎恰好出现在5mA 左右、从栅极驱动器的角度来看、这可能有点大(有待确认)。

    接下来、我要添加原理图上的限流电阻器、该电阻器为"5E"、但我确定实际值是多少、因此我使用了1千欧(欢迎您根据自己的要求修改) 电阻器在工作时似乎不会影响从输出到输入的所需延迟(限制反馈电流)。

    因此、为了回答您原来的问题、根据所附的仿真、我会考虑添加一个限流电阻器、以防止对脉冲序列发生器产生任何反馈、并保护我们的驱动器、因为该驱动器在输入端不需要太大的偏置电流。 我建议、在设计原型时、至少要有一个占位符和帐户。

    以下仿真:

    以下无限流电阻器:

    e2e.ti.com/.../0412.UCC27519-Input-stage.TSC

    限流电阻器的以下情况:

    e2e.ti.com/.../UCC27519-Input-stage_5F00_Current-limiting-resistor-_2D00_-autosave-19_2D00_03_2D00_22-09_5F00_27.TSC

    如果您有其他与栅极驱动器相关的应用问题、请告诉我、如果我回答了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    感谢您的回复和模拟。

    非常感谢您的真诚努力。

    而且,是的,我的查询也会根据您同事的请求得到解答;

    在 CD4050论坛上提出单独的查询。

    再次感谢您的真诚努力。

    此致

    Varunesh