This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:要推荐的潜在次级器件

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LMR36015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785458/lm25085-potential-secondary-parts-to-propose

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LMR36015-Q1

您好!

我正在研究 LM25085的潜在替代产品、由于我们正在与客户密切合作以实现 BOM 成本较高的项目、因此不一定需要引脚对引脚。 以下是我将需要潜在器件提供的一些规格。

-最大输入电压42V、典型值~15V。 输出电压为9V、1A。

-具有比 LM25085更好成本优势的器件

-其他信息:最好继续使用 EXT FET 或内部 FET 器件。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在此应用中使用 LMR36015-Q1。

    --阿姆布雷什