请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 主题中讨论的其他器件: LMR36015-Q1
您好!
我正在研究 LM25085的潜在替代产品、由于我们正在与客户密切合作以实现 BOM 成本较高的项目、因此不一定需要引脚对引脚。 以下是我将需要潜在器件提供的一些规格。
-最大输入电压42V、典型值~15V。 输出电压为9V、1A。
-具有比 LM25085更好成本优势的器件
-其他信息:最好继续使用 EXT FET 或内部 FET 器件。
此致、
Leo