This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2682:双路输出8.5V 20mA 和放大器的器件推荐值;-10V 2mA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2682, LM2775, LM2681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785573/lm2682-part-recommendation-for-dual-output-8-5v-20ma--10v-2ma

器件型号:LM2682
主题中讨论的其他器件: LM2775LM2681

大家好、

我们是否有任何器件可实现以下功能?

VIN=3.3V/5V

Vout1=8.5V 20mA,Vout2=10V 2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,让我澄清一下。 Vout2为负10V

    VIN=3.3V/5V

    Vout1=8.5V 20mA,Vout2=-10V 2mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hollis、

    我认为这不能通过单个电荷泵器件来实现。 您需要考虑级联电荷泵。 LM2682是一款反相倍压器器件。 它可用于从+5V 电源轨生成-10V 电压、因此您需要首先从3.3V 输入生成稳定的+5V 电压。

    您可以考虑以下因素:
    (1)使用 LM2775从非稳压3.3V/5V 电源产生+5V 电压。
    (2)将 LM2775的5V 输出馈入 LM2682的输入以产生-10V 电压。
    (3)通过二极管将 LM2775的5V 输出馈入 LM2681、以产生+8.5V 的电压。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部