This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:在我的设计中,我使用 EPC2020 eGaN 作为带有 LM5117同步降压控制器 IC 的电源开关。 因此、为了驱动这些 GaNFET、我希望将外部栅极驱动器 LMG1205连接到 LM5117同步降压控制器 IC。 执行此操作的正确方法是什么? 行动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210, LM5117, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784321/lm5117-in-my-design-i-am-using-epc2020-egan-as-a-power-switch-with-lm5117-synchronous-buck-controller-ic-so-to-drive-these-ganfet-i-want-to-connect-external-gate-driver-lmg1205-to-lm5117-synchronous-buck-controller-ic-what-is

主题中讨论的其他器件:LMG1205LMG1210LM5117LM5141

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以将 PWM 输出(HO 和 LO)连接到 LMG1205的 PWM 输入。 目前、我们还有一个更新的器件 LMG1210。 它具有更好的性能和延迟匹配。 您也可以看看。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    感谢您提出有关 LMG1205的问题!

    LM5117具有内部高侧和低侧驱动器、可驱动 HO 和 LO 输出。 这需要外部自举。 无需使用 LMG1205。 但是、由于 LMG1205的高阻抗200kOhm 输入电阻限制了该引脚中的电流、因此您可以连接这两个引脚。 如果要将 LMG1205连接到 LM5117的输出、可以将 LM5117上的 HO 连接到 LMG1205上的 HI (同样、也可以将 LM5117上的 LO 连接到 LMG1205上的 LI)。 LM5117的 PGND 引脚需要与 LMG1205 VSS 共享、因此不需要电平转换器。 LMG1205上的 Li 和 HI 可高达14V。 确保 LMG1205靠近 EPC2020以降低环路电感。 LMG1205的示例布局可在 LMG1205数据表的第10.2节中找到。

    请告诉我、这是否能解答您的问题、或者您还有其他问题、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、利兴、

    感谢您的建议、我们将使用 LMG1210。 由于  自举概念、LM5117 HO 引脚的输出电压将高于 LMG1205 HI 引脚的输入电压范围。 因此、我将 LM5117的 SW 引脚接地。 这是正确的方法吗?  (随附原理图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢你的答复。
    因此、根据您的建议、我将使 LM5117的 HB 引脚保持断开状态(即移除自举电容器)、并且 LM5117的 SW 引脚将按照 LM5117数据表中给出的应用图进行连接。 这是正确的方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    您可以移除 LM5117上的自举、但您需要为高侧驱动器提供电源。 您可以将 VCC 连接到此电源的 HB、软件将如您所说那样连接到 VSS。 这有道理吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudhanshu、

    您还可以考虑 LM5141电流模式控制器、因为它具有更适合 EPC GaN FET 的5V 栅极驱动振幅。 对于自举二极管、使用开关二极管代替肖特基二极管、以降低因 SW 负电压导致自举轨过充的可能性。

    LM5117的接地 SW 的缺点是自适应栅极驱动时序会受到影响、并且还会针对预偏置启动和二极管仿真模式进行过零电流检测。

    此致、
    Tim