Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210, LM5117, LM5141
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sudhanshu、
感谢您提出有关 LMG1205的问题!
LM5117具有内部高侧和低侧驱动器、可驱动 HO 和 LO 输出。 这需要外部自举。 无需使用 LMG1205。 但是、由于 LMG1205的高阻抗200kOhm 输入电阻限制了该引脚中的电流、因此您可以连接这两个引脚。 如果要将 LMG1205连接到 LM5117的输出、可以将 LM5117上的 HO 连接到 LMG1205上的 HI (同样、也可以将 LM5117上的 LO 连接到 LMG1205上的 LI)。 LM5117的 PGND 引脚需要与 LMG1205 VSS 共享、因此不需要电平转换器。 LMG1205上的 Li 和 HI 可高达14V。 确保 LMG1205靠近 EPC2020以降低环路电感。 LMG1205的示例布局可在 LMG1205数据表的第10.2节中找到。
请告诉我、这是否能解答您的问题、或者您还有其他问题、
谢谢、