This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783电流吸入问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785264/tl783-tl783-current-sinking-question

器件型号:TL783

大家好、我正在尝试进行 PWM 电机控制、如下图所示、但我有一些问题:

并联4 TL783以获得1.6A 电流是否会出现问题?

我查看了前面的问题、其中一个 TI 人回答说、并联 IC 不会有任何问题、但由于我尝试使用 PWM、这会导致稳压器出现任何问题?

此外、我想知道从 A 点到接地的压降、我认为我在另一个已回答的问题中读出它是4V、但我不确定、在阅读数据表时可能错过了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    正如  在本帖子中提到的、并联多个 TL783稳压器不应存在问题。  请记住、流经稳压器的电流将等于各个器件的基准电压除以电阻。  每个稳压器和电阻器对之间的电流可能不相等。

    TL783的 IN 引脚上看到的电压将取决于负载上的压降、在您的情况下、还取决于所选电机和 PWM FET 上的压降。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答!
    是的、我认为是这样、但我不安全、因为我认为稳压器可能会在 PWM MOSFET 的关断时间内发生故障。