请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL783 大家好、我正在尝试进行 PWM 电机控制、如下图所示、但我有一些问题:
并联4 TL783以获得1.6A 电流是否会出现问题?
我查看了前面的问题、其中一个 TI 人回答说、并联 IC 不会有任何问题、但由于我尝试使用 PWM、这会导致稳压器出现任何问题?
此外、我想知道从 A 点到接地的压降、我认为我在另一个已回答的问题中读出它是4V、但我不确定、在阅读数据表时可能错过了它。