主题中讨论的其他器件: UCC28051
大家好、
我的一位客户正在考虑将 UCC28064A 或 UCC28051用于他们的下一个产品。
他们想知道哪种器件的效率更高?
哪一项成本 更高 、 BOM 面积更小?
其 PFC 目标规格如下。
VIN = AC85V~AC265V 或 DC88V~DC380V
VOUT = DC400V、
轻负载模式下的 Iout = 0.5A 最大值、0.02A。
它们的最高优先级是效率。
请告诉我 、根据客户规格、哪种器件在效率、BOM 成本和 BOM 成本方面更好?
我认为这些是以下情况。 我的理解是正确的?
UCC28064A UCC28051
效率 更高 ---
BOM 成本 -- --更便宜
BOM 面积 更小? --
其他 优势 更小的输出电容值 更低的噪声、更少的器件数
其他功能 噪声更高、部件数量更多。 输出电容值更大
请问您可以给我回复吗?
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。