This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:我们是否可以有2个 LAN 端口 PD (25W)解决方案?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821959/tps23751-may-we-have-2-lan-port-pd-25w-solution

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件: TPS2378

你(们)好,先生  

我的客户在 1个 LAN 端口 PD (TPS23751)中使用 tps23751应用支持802.3at 25.5W、而另一个 LAN 正常使用(无 PD 功能)。

当前新项目、客户请求两个 LAN 都具有 PD 功能、但当我们插入一个端口和另一个 LAN 端口时、需要禁用。  

我们可以提供这种参考设计吗?  在这种应用中、我们需要注意什么?

如果是 TPS23751插头2 PSE、还有其他问题、IC 是否存在损坏风险?  

我们有 双端口 PD 解决方案吗?

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    在我看来、客户应该使用两个 TPS2378 PD 并将其并联(将 VDD 和 RTN 连接在一起)。 如果一个 PSE 连接到第一个 PD、它将导通至48V 并偏置另一个 PD 的 VDD-VSS、将会发生什么情况。 这将强制第二个 PSE (连接到第二个端口时)无法通过检测、并且不会开启。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我没有足够的空间将两个 TPS2378PD 和一个 PWM IC 放置在我们的小型 PCB 上、我需要使用具有反激式直流/直流控制器的类似 TPS23751 PD 来减小放置空间。  您能向我推荐其他解决方案吗?

    如果我想使用、在 每个以太网端口上添加两个桥式二极管、然后连接到 VDD 和 VSS、从而仅使用一个 TPS23751 PD。  是否 有任何副作用? 我只希望不会损坏任何部件、也可以接受这种情况不起作用。

    来自 Cameo 侧的 Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    其中两个连接到 VDD-VSS 可能会损坏两者上的检测。 如何在 VDD-RTN 上使用 TPS23751和并联一个 TPS2378?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这一问题、其中两个连接到 VDD-VSS 可能会损坏两个上的检测、我想在 EVB 板或我们的板上进行实验。 我不担心可能会损坏检测问题、我只能接受希望它无法正常工作的期望、因此我 希望不会发生任何组件损坏、包括 PD 和 PSE 侧。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    虽然我不希望 PD 上的组件损坏、因为它需要处理48V 或 PSE (因为二极管电桥会阻断电压)、但我从未看到过针对此类应用将 VDD-VSS 连接在一起(我只在非常高功率的 PoE 应用中看到过这种情况)。 但是、您可以在预期条件下在 EVM 上进行测试、以验证您提到的解决方案。 请务必相应地调整检测和分级电阻器、因为两个 PD 都将打开拘留/分级电阻器(更不用说静态电流将以这种方式使两个 PD 并联时加倍)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     我对我们板上的这些实验有好消息、这对我来说是可行的解决方案。 当然、您也说过它不会损坏任何组件。 因此、我只需在 每个以太网端口上添加额外的两个桥式二极管、然后通过另一个以太网端口的两个桥式二极管连接到 VDD 和 VSS、仅使用 一个 TPS23751 PD。  这不会产生副作用  、当两个以太网端口将 PSE 端连接在一起时、它只有一个第一个插件的以太网端口用于将工作从 PSE 同步到 PD。 因此、PSE 将始终在第一个插件的一个以太网端口上建立。

    拔下其中一个以太网端口时 、PSE 将保持传输另一个以太网端口以重新建立该端口、或仍在 其中一个以太网端口中继续工作。

    非常感谢!

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的验证! 请继续、通过单击绿色的验证帖子验证此帖子、我们可以关闭此主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    谢谢、问题已经解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chu、很高兴看到我们能够解决这个问题。

    要关闭它、您是否愿意考虑单击"Resolved"(已解决)按钮?

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持、