主题中讨论的其他器件: TPS2378
你(们)好,先生
我的客户在 1个 LAN 端口 PD (TPS23751)中使用 tps23751应用支持802.3at 25.5W、而另一个 LAN 正常使用(无 PD 功能)。
当前新项目、客户请求两个 LAN 都具有 PD 功能、但当我们插入一个端口和另一个 LAN 端口时、需要禁用。
我们可以提供这种参考设计吗? 在这种应用中、我们需要注意什么?
如果是 TPS23751插头2 PSE、还有其他问题、IC 是否存在损坏风险?
我们有 双端口 PD 解决方案吗?
令人很烦