请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV757P 您好!
我的一位客户 使用 LDC TLV75733来提供需要 600mA 和3.3V 输入电压但 LDO 电流容量仅为500mA 的 WIFI 模块。 因此、他们希望从电容器额外提供100mA 电流、我在下面的方框图中展示了这一点。
因此、我的问题是要满足上述电流需求、电容值应该是多少?。给出的 wifi 模块在 电压降至2.8V 时将关闭
Badal