This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:接口论坛

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784940/tlv757p-interface-forum

器件型号:TLV757P

您好!

我的一位客户 使用 LDC TLV75733来提供需要 600mA 和3.3V 输入电压但 LDO 电流容量仅为500mA 的 WIFI 模块。 因此、他们希望从电容器额外提供100mA 电流、我在下面的方框图中展示了这一点。

因此、我的问题是要满足上述电流需求、电容值应该是多少?。给出的 wifi 模块在 电压降至2.8V 时将关闭

  谢谢、

Badal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Badal、

    我对您的应用的理解是、您的 Wifi 模块在短时间内仅需要600mA 的电流。 虽然您在峰值电流期间使用电容器为 Wifi 模块供电的理论是合理的、但请注意 TLV757P 系列的额定连续电流高达1A。 您是说标有 DC-DC 转换器的第一个块只能提供500mA 电流吗?

    为了确定输出电容器的大小、您需要确定 Wifi 模块需要600mA 的时间长度以及您的应用可以容忍的电压偏差量(输出电压将随着电容器放电而降低)。 根据这些信息、我们可以对电容器使用欧姆定律来计算所需的电容:

    I = C x (dv/dt)

    请记住、上述公式将有助于计算理想电容、而不是应用所需的电容值。 要了解有关电容器与电容间关系的更多信息、请参阅我们的 LDO 基础知识电子书的第2章:

    www.ti.com/.../slyy151.pdf

    非常尊重、
    Ryan