Other Parts Discussed in Thread: TL431C, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431C
你(们)好
我使用 TL431cvin 反激式 SMPS 应用来调节15V 电压。 但即使 VELE<2.5V、TL431c 也会导通。 它在 veer=1.18V 时开启。 我们希望它应该在 Veer=2.5V 时打开。
请帮助解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.