This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431C:TL431C

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431C, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780163/tl431c-tl431c

器件型号:TL431C

你(们)好

我使用 TL431cvin 反激式 SMPS 应用来调节15V 电压。 但即使 VELE<2.5V、TL431c 也会导通。 它在 veer=1.18V 时开启。 我们希望它应该在 Veer=2.5V 时打开。

请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gajanan、您好、

    我需要更多信息来更好地了解您的问题。 您有原理图吗?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    PL 浏览所附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gajanan、您好、

    很抱歉耽误你的回答。 您能否在问题状态下探测 TL431的 VKA?
    我想知道 TL431是否稳定。
    什么是 Veer? 我在原理图上看不到这一点。
    您能否提供更清晰的原理图?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gajanan、您好、

    此线程已处于非活动状态一段时间。 我将关闭该主题、但如果您仍有疑问、请发布另一篇文章以重新打开该主题。