This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:由于 MOSFET 集成在 TPS54560降压转换器中、它是否会因热问题而导致性能下降?(损耗会更大、散热会更大)

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560, LM5085, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784180/tps54560b-as-the-mosfet-is-integrated-in-tps54560-step-down-converter-will-it-cause-bad-performance-due-to-thermal-issue-losses-will-be-more-and-heat-dissipation-will-be-more

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件: TPS54560LM5085LM5143

您好!

我计划使用 TPS54560B IC 将42Vdc 转换为28Vdc @5A。

我的问题是、由于 MOSFET 集成在 TPS54560中、它是否会影响 TPS54560的热性能?

请告诉我是否存在与之相关的风险。

此致、

Arkapprava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arkaprava、
    您的环境温度是多少?
    与控制器相比、集成式高侧 MOSFET 将导致温度升高更多。
    但损耗管理良好、如效率图所示。

    我看到的唯一风险是、如果您在高环境温度下运行、例如<100C、因为 IC 可能会进入热关断状态。
    如果您有更多问题、请告诉我、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、

    我的环境温度为45°C。根据我的应用(42Vdc 至28Vdc @5A)、它是否会影响设计?
    能否请告诉我以上要求、我可以使用 LM5085设计吗?


    此致、
    Arkaprava Sinha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arkaprava、

    我对 TPS54560*上的条件运行了 WEBENCH 热仿真,但它几乎没有超过温度限制。因此,在最坏的工作条件下,我不推荐使用54560。

    我建议使用 LM5143作为 LM5085的替代控制器。

    请告诉我、这是否有帮助、

    -奥兰多  

    * TPS54560B 不在 WEBENCH 中,但 TPS54560可采用 WEBENCH 进行设计,功能相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥兰多、

    感谢您提供输入。
    原因是我已经使用 LM5085制作了一个原理图、使其具有24Vdc @3A、我在数据表中检查了它可以提供高达10A 的输出。因此、我认为如果我可以使用 LM5085获得28Vdc@5A。
    如果将 LM5085用于28Vdc@5A 应用、会遇到什么问题?

    此致、
    Arkapprava
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不要指望您会遇到任何 LM5085问题!

    此外、只要您的布局能够很好地管理热量、就可以了。

    另外、请将以下文献用于您的 COT 纹波网络设计:

    http://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf

    如果您有任何疑问、请告知我们!

    -奥兰多