Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560, LM5085, LM5143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560B 主题中讨论的其他器件: TPS54560、 LM5085、 LM5143
您好!
我计划使用 TPS54560B IC 将42Vdc 转换为28Vdc @5A。
我的问题是、由于 MOSFET 集成在 TPS54560中、它是否会影响 TPS54560的热性能?
请告诉我是否存在与之相关的风险。
此致、