This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:如何设计用于快速启动的辅助电源

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784870/ucc25600-how-to-design-aux-supply-for-fast-startup

器件型号:UCC25600

大家好、

我的客户希望使用 UCC25600、并对如何准确地设计辅助偏置电源感到困惑。 (它们需要快速启动)

我们是否有详细介绍如何设计该电路的文档? 我看到它们在 EVM 中的位置到处可见、但没有关于设计注意事项的说明。  

谢谢、

Brian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "他们需要快速启动"是什么意思? 您是说他们想知道如何使转换器启动速度快于什么、和/或规格? 或者他们想要了解如何更快地设计辅助设备? 请澄清您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自客户的准确词语:

    "由于此电源用于控制并联高电压和高电流 IGBT 模块的隔离式 IGBT 驱动器、因此我确实需要快速启动。 您是否有任何文档可以帮助您设置辅助绕组和电路来为 UC25600控制器供电?"

    其规格为 750Vdc - 1073Vdc 至15Vdc、输出电压仅为15W。 他们选择 LLC 而不是反激式、因为他们认为这将使他们的磁性元件更小、他们使用的空间很小。  

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有这方面的文档、因为该功率电平偏置通常由反激式器件完成。 但我认为想法相似、即需要添加如下所示的高电压启动电路(虚线块)、以便可以使用这些组件设计启动时间。