Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25600 大家好、
我的客户希望使用 UCC25600、并对如何准确地设计辅助偏置电源感到困惑。 (它们需要快速启动)
我们是否有详细介绍如何设计该电路的文档? 我看到它们在 EVM 中的位置到处可见、但没有关于设计注意事项的说明。
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
洪
来自客户的准确词语:
"由于此电源用于控制并联高电压和高电流 IGBT 模块的隔离式 IGBT 驱动器、因此我确实需要快速启动。 您是否有任何文档可以帮助您设置辅助绕组和电路来为 UC25600控制器供电?"
其规格为 750Vdc - 1073Vdc 至15Vdc、输出电压仅为15W。 他们选择 LLC 而不是反激式、因为他们认为这将使他们的磁性元件更小、他们使用的空间很小。
谢谢、
Brian