This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244-EP:UCD9244EP、Fusion Design 在线仅识别#电源轨1、VID1A/B/C/S 和 VID2S/VID3S/VID4S 上拉、否则 VID 悬空。 如何实现正确?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244-EP, UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824772/ucd9244-ep-ucd9244ep-fusion-design-online-just-recognize-rail-1-with-vid1a-b-c-s-and-vid2s-vid3s-vid4s-pull-up-else-vid-float-how-to-make-it-right

器件型号:UCD9244-EP

您好!

   请帮助我解决 UCD9244EP 问题、

  我在线使用了 Fusion Design 和 PMBus。 器件已识别、但它仅显示了#RAIL 1。  

  VID1A/B/C/S 和 VID2S/VID3S/VID4S 被上拉、否则 VID 悬空。

 如何正确?  

 下面是 sch:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sihai、

    您尝试附加的图片未显示。 您是否尝试拖放或是否尝试使用引脚连接它?

    有时拖放不起作用。

    您的意思是、只有电源轨1出现?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

         非常感谢您的回复。

         再次上传 sch 图片:

          您的意思是、只有电源轨1出现?

         我使用 PMBus 接口将 USB 接口适配器连接到 PCB 板。 然后、我对 PCB 板进行供电。

         当我打开"Fusion Design Online"时、它会自动检测 ucd9244-EP 及其电源轨。

         但是、电源轨的数量为1、如下所示:

     

    谢谢!

    锡海

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否保存项目文件(.xml)或系统文件(.tifsp)并发送给我们? 可以通过点击"Files"菜单->"Save As"来保存项目文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

         项目文件已上载到此处。

          请帮帮我。

         我是一名哈利人。

     非常感谢。

    巴西!

    锡海

    e2e.ti.com/.../ucd9244_5F00_ep_5F00_1rail.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将配置文件上载为.xml、.tifsp 或.zip 文件? 我们没有用于打开.rar 文件的 RAR 软件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

        感谢您关注此问题。

        这是 ZIP 格式的项目文件。

    谢谢!

    巴西!

    Sihaie2e.ti.com/.../ucd9244_5F00_ep_5F00_1rail.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目文件仅显示1个已定义的电源轨(PHASE_INFO:值= 0x01000000)。 要更改电源轨数量:

    • 单击"单击以配置器件"链接、然后选择"电源轨数"选项卡、并选择电源轨数。 确保点击"Write to Hardware"按钮以在 RAM 中进行更改
    • 您需要导航到每个电源轨以定义该电源轨的电压、电流、温度限制和其他参数、或使用"复制电源轨/设计"按钮将配置从一个电源轨复制到另一个电源轨。
    • 该选项卡中有一个"布线说明"=>您的硬件连接需要与您在软件中定义的内容相匹配。

    有关更多详细信息,请参阅 UCD92XX PMBus 命令参考(http://www.ti.com/lit/ug/sluu337/sluu337.pdf )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

      我执行了这些步骤。 但在"Number of Rails (导轨数)"选项卡上没有这样的选项卡、如下所示。

      Fusion Design 版本是否错误?

    巴西!

    锡海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有相同的问题。

    Fusion Digital Power Designer 版本为 v7.1.1。 但安妮的是 v7.1.23 Beta。

    它似乎是 v7.1.1的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v7.1.1 GUI 中存在错误。 请使用最新 的 Fusion Digital Power Designer 7.1.23 [Beta]。  

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anne。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它运行良好!

    谢谢。