请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 您好!
您好、目前 有一个应用于 BQ25700A 的项目、以正常方式运行。 ℃、当适配器连接到24V 电源时、芯片的热阻约为51 μ A。 当适配器℃12V 电源时、芯片在大约31 μ s 的温度下不会发热。 相关信息如下:
1.需要24V 适配器、2节电池。
PCB 是一个8层穿孔板。
3.附上原理图和 PCB 图。
请问问题是什么?
e2e.ti.com/.../CP203_5F00_MAIN_5F00_V001.pdfe2e.ti.com/.../CP203_5F00_MAIN_5F00_V11.pdf