请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24311 您好、Webmaster、
我的客户设计了 BQ24311并进入生产阶段。
其 OCP 阈值设计为201mA、并选择 RiLIM=124K 欧姆电阻器。
其测试方法输入180mA 充电电流、并确定部分 BQ24311激活 OCP 功能。
如果它们替换一个新的芯片组、它们的 OCP 阈值可能会更改为@ 200mA。
它们具有10%的芯片组无法满足其设计要求。
他们是否可以优化设计? 如何缩短设计容差?
此致、
David